This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592 PIN35 (VTune)绝对最大额定值

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/798573/lmx2592-lmx2592-pin35-vtune-absolute-maximum-ratings

器件型号:LMX2592

 在我的项目中、我只想使用 LMX2592的 VCO、通过将馈送到 PFD 的 LO 混合使用 VCO 输出、因此外部 PFD 和环路滤波器输出控制 VCO、我需要知道 Vtune 引脚 的最大电压。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    最大 VTune 大约为2.5V。 在尝试锁定 VCO 内核之前、请确保选择了正确的 VCO 内核以及 VCO 频带代码(VCO_CAPCTRL)。