This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:原理图检查

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/798121/cdcv304-schematics-check

器件型号:CDCV304

大家好、

请帮助我仔细检查以下内容、如果是好的还是坏的。

非常感谢!

Andrew

1) 1) 1个24MHz 输入到4个24MHz 输出

(2) 一个50MHz 输入到树50MHz 输出