This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:功耗优化

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/833712/lmh1983-power-consumption-optimization

器件型号:LMH1983

大家好、我们在功耗至关重要的应用中使用 LMH1983。

由于我们只需要 PLL1、我将应用下一个寄存器配置

寄存器0x2E、0x31和0x34 = 0x08  

寄存器0x05 = 0x29

其余寄存器具有默认配置。

¿这是使用 PLL1来降低功耗的最佳配置、还是任何其他寄存器配置可以进一步降低功耗?

在某些情况下、我们还需要关闭 LMH1983。 为此、我将使用下一个寄存器配置。

寄存器0x2E、0x31和0x34 = 0x08  

寄存器0x05 = 0x40

同样的问题¿这是关闭 LMH1983的最佳配置吗?

非常感谢您的支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

     请在下周初收到反馈。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

     我会尽力提供帮助。 该主题讨论断电位: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/707816?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMH1983%25252525252520power

    我无法在这里放置完整的寄存器映射、但我可能能够提供有关某些寄存器的更多信息。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。 我以前已经读取过该线程。

    我知道您不能在这里放置完整的寄存器配置、但根据我的第一篇帖子、我们是否可以采取其他措施来降低更多功耗?

    此致、

    Marcos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcos、

    您似乎已经为 PLL2、3和4断电、建议这样做以降低电流。

    对于断电位设置、0x04[6]= 1、提供低电流待机设置。 对于较低的电流、您可以禁用3.3V 电源输入以关断 LMH1983。

    正常运行时、电流与输出摆幅和负载电容有一定的相关性。 您可以调整寄存器0x3A 中的摆幅。

    此致、

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!  

    对于断电、我猜您是指0x05[6]位、因为0x04[6]是保留的。 我们已经在这样做。

    我们将尝试更改输出摆幅以查看这是否会降低功耗。

    谢谢、此致、

    Marcos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcos、

    是的、0x05[6] 正确。  我希望输出摆幅能够降低功耗以满足您的需求。

    此致、

    Liam