This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC337:寻找具有5个扇出的低功耗时钟缓冲器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CDC337, LMK01801, CDCE925, CDCV304, CDCI6214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/831693/cdc337-looking-for-lower-power-consumption-clock-buffer-with-5-fanout

器件型号:CDC337
主题中讨论的其他器件: LMK01801CDCE925CDCV304CDCI6214

大家好、团队、

我的客户正在进行基于电池的设计、他正在寻找支持40MHz 和5个扇出(4个相同频率和1个2分频)解决 方案的 CMOS 信号时钟缓冲器、该解决方案具有更低的相位噪声和尽可能低的功耗。

您能否向我推荐任何合适的解决方案、CDC337看起来有点旧、我确信 TI 提供的是更新的解决方案?

提前感谢

此致、

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供 CDC337 clk 缓冲器的相位噪声信息。

    为了让您知道、我找到了这个 lmk01801 、它也可能适合您。
    它的价格标签似乎比 CDC337更便宜、如果我们使用 Bank A 、则有两个扇区 CG1和 CG2 、其中一个扇区可以用作两个扇区的分频器。
    请提前告知我是否建议将此器件用于我的上述要求、谢谢

    此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    以上是我的查询的任何更新。

    感谢您的回答。

    谢谢、此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    很抱歉、我没有更快地回到这个话题。

    LMK01801似乎符合您的需求、本底噪声信息如图5-6所示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    LMK01801是 LVDS、我们需要(单路) CMOS 输入。
    您能否提供另一个选项、请考虑功耗?

    其次、我还想获取有关 CDC337缓冲器器件的相位噪声的信息、提前感谢。

    此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    我在 CDC337上没有相位噪声信息、需要一段时间才能获得该信息。

    我们确实有 CDCE925、它是一个时钟发生器、但可以用作具有/2函数的缓冲器。  它的功耗没有缓冲器那么好、但它是除 CDC337外具有/2输出的唯一选择。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的重放、我正在等待 CDC337相位噪声详细信息、因为它是最适合我的需求的器件。

    平路机、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    CDC337没有自己的评估板、我们无法获取任何数据。  

    LMK01801是一款满足您应用要求的更新器件。 它还接受 LVCMOS 输入、有关详细信息、请参阅数据表第8.1.1.1.2节。

    如果您可以放弃20MHz 输出、CDCV304是一款非常好的低成本1:4 CMOS 缓冲器。

    另一种解决方案是使用时钟发生器、例如 CDCE925或 CDCI6214。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    lmk01801是否支持5V CMOS 信号?  

    Regrdas、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    只要我们将摆幅分压至小于 Vcc (3.3V)、它就可以。 有关详细电气规格、请参阅数据表第5.4节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    我要看一下、谢谢。

    此致、

    Shai