This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:与输出抖动和未使用的输出悬空相关

Guru**** 2967120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/833267/cdce6214-q1-related-to-output-jitter-and-unused-output-floating

器件型号:CDCE6214-Q1

您好!

我建议您将 CDCE6214-Q1用于抖动清除器...

1:2MHz 和74.25MHz 时的输出抖动是什么

2:在数据表中、没有未使用的输出引脚的详细信息、因为未使用的输出会产生悬空、所以我们可以做什么...

请查看随附的 PDF 原理图并提供解决方案...

e2e.ti.com/.../drawing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phew:

    数据表中规定了最大抖动:

    2.未使用的输出应在软件中被禁用并保持悬空。

    我对原理图有点困惑。 您是否计划使用 XTAL、SE/Diff SECREF 或 PRIREF? 我们不建议将所有 VDD 引脚绑定在一起。此外、为了抑制噪声、每个 VDD 引脚应该在引脚附近至少放置一个电容器。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:我一次只使用一个输入引脚...

    2:我将使用74.25mhz 振荡器(X1G004451009612)作为输入频率....

    3:所有 VDD 电源都是相同的(3.3V)...所以我们连接在一起

    4:是否需要将铁氧体磁珠和电容器与所有 VDD 引脚分离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我仍然建议使用铁氧体磁珠来分离 VDD 引脚、因为 VDD_REF 可能具有很高的噪声(数字基准电平的 VDD)、并且 VDD_VCO 对噪声非常敏感。 您不希望基准和输出噪声耦合到 VCO 中。 连接 VDDO_12 (输出1和2的 VDD)和 VDDO_34会导致输出之间具有不同频率的串扰、这在您的情况下是正确的。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一次只使用一个输出(2MHz 时使用引脚22或引脚10)....而且还使用一个输入(74.25MHz 时使用引脚5或引脚1)...

    因此、它 会在 输入和输出引脚之间产生耦合和串扰...???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么 VDDO_12和 VDDO_34可以连接在一起。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与您交谈愉快、

    感谢您的回复。。

    如果我遇到任何与电路调试相关的问题、我可以通过邮件给您打电话、我可以通过电子邮件将您的电子邮件 ID 发送给 communication...because 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phew:

    请联系当地 FAE (现场应用工程师)、获取有关设计和调试的更多帮助。 他/她可以在本地与您密切合作。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 IC 中没有 VSS (GND)引脚....

    引脚25 (DAP)连接到 GND、但它的用途与 IC 的散热焊盘类似...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phew:

    DAP 用作接地基准。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请找到附加的布局图像并进行检查、74.25MHZ 布线过长、可能会产生抖动和噪声、也可能不会产生噪声  

    我知道74.25MHz 的迹线很长 、但没有更多的路由选项...

    e2e.ti.com/.../cdce6214.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我仍然建议使用铁氧体磁珠来分离 VDD 引脚、因为 VDD_REF 可能具有很高的噪声(数字基准电平的 VDD)、并且 VDD_VCO 对噪声非常敏感。 您不希望基准和输出噪声耦合到 VCO 中。 连接 VDDO_12 (输出1和2的 VDD)和 VDDO_34会导致输出之间具有不同频率的串扰、这在您的情况下是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否找到了此问题的解决方案  

    2:在数据表中、没有未使用的输出引脚的详细信息、因为未使用的输出会产生悬空、所以我们可以做什么... !!

    tutuapp.uno/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用铁氧体磁珠来分离 VDD 引脚。 请参阅随附的 pdf...

    我的问题是我使用 out0旁路输出74.25MHz 频率,布线非常大,所以它会在输出中产生噪声(或抖动),或者不会...

    e2e.ti.com/.../1667.drawing.pdf

    和  

    2:在数据表中、没有未使用的输出引脚的详细信息、因为未使用的输出会产生悬空、所以我们可以做什么... !!

    您提供的解决方案(应在软件中禁用未使用的输出并保持悬空)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phew:

    Y0和 Y1位于两侧、因此两者之间的串扰最小。 但是、如果布线非常大、您始终可以减小第一层的厚度以减小74.25MHz 布线的宽度。

    对于未使用的输出、请在软件中将其禁用并在原理图中将其保持打开状态。

    此致、

    Hao