This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:CDCE913-Q1芯片是否可以在不使用 I2C 的情况下写入到死板中、从而允许27M 输入和24M 输出?

Guru**** 2529140 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE913-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830537/cdce913-q1-can-cdce913-q1-chips-be-written-to-death-without-using-i2c-allowing-27m-input-and-24m-output

器件型号:CDCE913-Q1

CDCE913-Q1芯片是否可以在不使用 I2C 的情况下写入死板、从而允许27M 输入和24M 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您的问题。 您能否添加更多详细信息?

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao

      感谢您的支持!

        请参见下图。

       

     使用的功能包括输入27MHz CLK、输出24MHZ CLK 和用于 I2C 通信设置的 MCU。            

     ,:1 μ A ;27MHz 可用作输入、24MHZ 输出可由 MCU,断电固定

                      2 μ s, ,MCU 在加电后移除了;μ s、27MHz 可被保持为输入和24MHZ 输出配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao

         您能帮助确认此用途吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    很抱歉、我没有看到您之前的帖子、因为它意外关闭。 是的、这是可行的。 只需写入 EEPROM 即可。 有关更多详细信息、请参阅数据表。 您可以将 GUI 用作起点、因为 EEPROM 写入可能很复杂。

    此致、

    Hao