This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906:关于寄存器写入方法和输出错误

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/828688/cdce906-about-register-writing-method-and-output-error

您好!

我想输入106.25MHz 时钟并输出120MHz。
我更改了以下默认值的内容。

>ADR=字节1:0x55H
>ADR=Byte2:0x60H
>ADR=Byte3:0x60H
>ADR=Byte6:0x60H
>ADR=Byte11:0x81H
>ADR=Byte15:0x01H

但是、在极少数情况下、会发生输出60MHz 的误差。

1.您能告诉我正确的写入程序吗?
  我 希望获得有关寄存器更改有效性的建议。

2.请告知意外输出60MHz 的原因。

我想检查原理图。
您会给我提供您的联系信息吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    数据表第11页介绍了 SMBus 编程。 请从 GUI 软件开始、然后导出寄存器设置。

    如需查看原理图、请联系 FAE 以创建帮助请求单。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢您的响应和支持。
    我了解原理图审阅。

    我可以再问一个问题吗?
    您能不能告诉我 Byte11输入信号源的写入时序。
    是否应首先写入字节11设置?
    请告知建议的寄存器写入顺序。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我认为字节11不需要特别注意。 只需按升序将寄存器从 R0编程到 R26即可。

    此致、

    Hao