This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041问题:smbusRst 寄存器

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/833729/tusb8041-tusb8041-question-smbusrst-register

器件型号:TUSB8041

大家好、团队成员。

我对 TUSB8041有任何疑问。

器件状态和命令寄存器位[1] smbusRst

该寄存器可以复位器件吗?

如果复位、是否会在此时重新对其他引脚采样?

如果 MISC 管脚在上电时采样不正确、该寄存器是否可以使用和重新配置?

此致、

Yoshiaki.Tsujio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果集线器配置为 SMBus 模式、SMBus 设置将覆盖加电复位时设置的引脚配置。  哪个引脚未正确采样?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN

    感谢您的回答。
    是否要在加电复位时设置其他引脚状态、而不是在向寄存器写入1时设置其他引脚状态?
    该 Batat[1:4]引脚不正确。
    这是另一个问题。
    使用该寄存器时、完成复位需要多长时间?

    此致、

    Yoshiaki.Tsujio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshiaki Tsujio、

    如果您设置 smbusrst 引脚、它会将所有寄存器软复位为其默认值、但不会重新采样引脚配置。  如果对 Baten 设置采样不正确、可以更改外部上拉/下拉电阻器、也可以通过 SMBus 写入电池充电寄存器吗?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺少响应而关闭主题、请发布以重新打开。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN

    让我提出其他问题。

    USB3.0集线器挂起、无法识别 USB3.0设备。
    USB 2.0集线器工作正常。
    发生这种现象时、GRSTz 会上升到1.1V 之前或同时上升。
    通常、它以3.3V→1.1V→GRSTz 的顺序上升。

    发生这种情况时、是否有任何方法可通过软件恢复?
    (由寄存器等复位)


    当该现象发生时、也会出现以下问题。
    >此 Baten [1:4]引脚不正确。

    BR、

    Yoshiaki.Tsujio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsujio-San、您好!

    当出现 USB 3.0集线器挂起/ USB 3.0设备无法识别的现象时、手动复位 GRSTz 是否可以解决此问题?

    无法创建软复位来替代不充分的硬复位。

    发生这种情况时、即使您在此状态下断开/重新连接 USB 3.0设备或整个集线器、USB 3.0设备也无法被识别?  通常、短复位问题对 USB 2.0的影响大于对 USB 3.0的影响、因此我想确认这是根本原因。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN

    使用该寄存器时、完成复位需要多长时间?

    >设备状态和命令寄存器位[1] smbusRst

    BR、

    Yoshiaki.Tsujio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsujio-San、您好!

    如上所述、smbusRst 位不等同于 GRSTz 上的硬复位。  您可以设置然后清除该位以复位寄存器。

    此致、

    JMMN