This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:无法检索 LMK04832的相位噪声结果

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830618/lmk04832-unable-retrieved-phase-noise-results-for-lmk04832

器件型号:LMK04832

您好!

我很难理解为什么检索的相位噪声测量是怪异的。 在该设计中、我们在 Status_LD1和 Status_LD2处添加了 LED、以检查 PLL 是否已锁定。 根据我的理解、一旦 PLL 被锁定、意味着系统是稳定的。 因此、我们尝试进行相位噪声测量、但遗憾的是结果不是预期的。 我从未在 LMK04832EVM 板中看到这种波形。 我们还使用 TI Platinum Pro 仿真环路滤波器以查看波形、但无法检索这种波形。 仿真显示系统稳定。 为了进行测试、我需要在 LMK04832的 CLKOUT (100MHz)上焊接其他 SMA 连接器、以便我们可以插入测试设置。 此外、测试板没有任何屏蔽层来防止噪声耦合到其中。 有人对此有什么想法吗? 我的设置是否不适合影响结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您使用的是 EVM 或您自己的 PCB 设计、适用于上述图。

    什么是基准?  您能否发布配置?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们的设计板上对设置进行了测试、问题已得到解决。 这是因为程序一直循环、而不是仅运行一次。 但现在我们还有另一个问题、即当我们没有将0.1uF 旁路电容器串联到接收器侧时、结果中存在~3MHz 和~7MHz 偏移处的杂散。 当有0.1uF 电容器时、不会出现杂散。 但是、对于我们的设计、我们不能在其上放置一个旁路电容器、因为我们需要 LVDS 具有正失调电压、以传输到仅支持正电压信号的 FPGA 模块。 根据我的理解、LVDS 信号不需要旁路电容器、是否有办法在不添加旁路电容器的情况下消除杂散、或者是否有任何改进结果的建议? 我附加了如下所示的设置和结果。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="EE Wen Quek"]据我了解、不需要 LVDS 信号就需要旁路电容器、
    正确、LVDS 不需要旁路电容器。

    [引用 user="EE Wen Quek">但现在我们还有另一个问题、即当我们未将0.1uF 旁路电容器串联到接收器侧时、结果中存在~3MHz 和~7MHz 偏移处的杂散。 当有0.1uF 电容器时、不会出现杂散。 但是、对于我们的设计、我们不能在上面放置一个旁路电容器、因为我们需要 LVDS 具有正失调电压、以便传输到仅支持正电压信号的 FPGA 模块。[/QUERP]

    杂散发生在哪个通道上?  两个通道上的偏移是否相同?

    Vcc4_CG2 (CLKout6)和 Vcc11_CG3 (CLKout8)的电源上有何种旁路。

    [引用用户="EE Wen Quek">是否有办法在不添加旁路电容器的情况下消除寄生、或是否有任何改进结果的建议? 我附加了如下所示的设置和结果。 谢谢。[/引述]

    您能建议您如何进行这些测量吗?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 杂散发生在哪个通道上?  两个通道上的偏移是否相同?  
      两个通道在相同的偏移下获得相同的结果。
    2. Vcc4_CG2 (CLKout6)和 Vcc11_CG3 (CLKout8)的电源上有何种旁路?
      对于我的设计、两个 VCC 具有10uF、1uF 和0.1uF 的并联电容。 实际上、我已经通过移除 CLKOUT8上的旁路电容器测试了评估板、我也获得了相同偏移的杂散。 这是否符合预期?
    3. 您能建议您如何进行这些测量吗?
      我是一个内部频谱分析仪、也能够执行相位噪声测试。 每次仅获取一个信号、而另一侧将终止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)如果您使用2949.12MHz 从 VCO1生成输出频率、您能否告知杂散如何变化或保持不变?  我建议983.04 MHz 为/3、122.88 MHz 为-24。

    2) 2)引脚6 (SYNC)或5 (RESET/GPO)上是否有任何输入信号?

    您是否能够断开这些连接?  是否在其上放置滤波电容器?

    73、
    Timothy