This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:电源轨的电压噪声灵敏度

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/831992/lmk01801-voltage-noise-sensitivity-of-supply-rails

器件型号:LMK01801

您好!

我将在即将推出的项目中使用 LMK01801、该项目对电源轨有以下要求:

VCC = 3.3V (250mA);ΔVmax =±150mV [3.15V - 3.45V]

根据数据表中的第9.1.1节计算电流(250mA)。 但是、在表3.4中、我们可以看到 ICC_CLKS = 390mA。 电源是否应该能够提供250mA 或 ICC_CLKS (390mA)电流?

电压轨 Vcc 可进一步细分为以下电压轨:
Vcc2_CLKin0
Vcc1_CLKout (0_1_2_3)
Vcc3_CLKout (4_5_6_7)
Vcc4_Bias
Vcc5_CLKout (8_9_10_11)
Vcc6_CLKin1
Vcc7_CLKout (12_13)
Vcc8_dig

上述任何电压轨是否会将电源馈送到不能承受等于 ΔVmax μ V 的电压噪声纹波的敏感内部电路?


谢谢、
Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议运行条件下的最小和最大电源电压适用于电源轨恒定电压

    我不建议在 任何电源轨上使用电压纹波为+/-150mV Vpp 的连接电源。

    如果您的噪声如此之高、不妨考虑使用 LDO 来帮助实现纹波抑制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    感谢您的回复。

    这些电源轨的峰值电压纹波是多少? 它是+/- 50mV 吗? 甚至更少?

    我需要这些信息来设计配电网络(PDN)。

     

    谢谢、此致、

    Binayak

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    VCC 纹波没有规格、但建议使用干净的直流电源。 电源上的纹波可能耦合到器件中并导致性能下降。 通常、我们建议在电源引脚附近使用偏置电容器、铁氧体磁珠和旁路电容器来实现电源去耦滤波器。 如果噪声很严重、我建议使用 LDO。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的回复。

    LMK01801的 EVM (EVMguide - snau118)使用低噪声稳压器 LP3878SD-ADJ 为平面"VccCLKoutPlaneA"和"VccCLKoutPlaneB"供电。

    这是否意味着仅在使用 LP3878SD-ADJ 时、提供的所有电源滤波器网络(用于 IC 的不同电源轨)才适用?

     

    此致、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    您可以使用任何 LDO。 LDO 需要具有最小额定电流、以支持 LMK01801的电流消耗。 LP3878SD-ADJ 是一个很好的选择。

    此致、
    通道