This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00101:电源轨的电压噪声灵敏度

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/831977/lmk00101-voltage-noise-sensitivity-of-supply-rails

器件型号:LMK00101

您好!

我将在即将推出的项目中使用 LMK00101、我将 Vdd 连接到3.3V、将 Vddo_BANK_A 连接到3.3V、并将 Vddo_BANK_B 连接到2.5V。 具有以下电源轨要求:
[1] Vdd = 3.3V (24mA);ΔVmax =±150mV [2.375V - 3.45V]
[2] Vddo_BANK_A (引脚# 2、6)= 3.3V (35mA);ΔVmax =±150mV [2.375V - 3.45V]
[3] Vddo_BANK_B (引脚# 19、23)= 2.5V (25mA);ΔVmax =±150mV [1.425V - 3.3V]

允许的总电压波动 ΔVmax 来自数据表。

上述所有三个电压轨能否单独处理高达 ΔVmax μ V 的电压变化、或者器件内部是否存在任何特定电压噪声敏感电路无法承受等于 ΔVmax μ V 的噪声纹波?


谢谢、
Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉... 上一个查询中出现一个拼写错误

    Vddo_BANK_B (引脚# 19、23)= 2.5V (25mA);ΔVmax =±800mV [1.425V - 3.3V]

    谢谢、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak 您好!

    输出缓冲器将在 您列出的 Vdd 和 Vddo 的建议运行条件下运行。 但是、Vddo 不应超过 Vdd。

    输出电源轨通常设置为与输入电源轨匹配、输入电源轨通常为1.8V 或3.3V、但该1.425至3.45范围内的任何电压 Vddo 都应正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    感谢您的回复。

    Vdd、Vddo_BANka 和 Vddo_BANKb 都可以在 电源引脚上耐受+/- 50mV 的交流电压纹波吗?

     

    谢谢、此致、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    请参阅第12页 PSRR 信息上的数据表。

    此外、对于 Vdd 上的100kHz、100mVpp 纹波、Vddo = 25V、测量了-44dBc 杂散。

    73、
    Timothy