This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在低温下不会锁定 VCO 边界

Guru**** 2559970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/835066/lmx2594-doesn-t-lock-at-vco-boundaries-at-cold-temperatures

器件型号:LMX2594

您好!

我正在使用 LMX2594、我遇到了一个问题、即 LO 在 VCO 4和5边界(11950 MHz 至12000 MHz)附近以及 VCO 6和7边界(13900至13950 MHz)附近进行调优时不会锁定 当温度较低(-10 C 或更低)时。  一个单元在两个边界都有问题、另一个单元的问题仅在6到7之间。  在仅边界6和7之间存在问题的单元上、如果之前的 LO 频率使用 VCO 7、LO 将以13950MHz 解锁。  如果最后使用的频率 VCO 6 13950 MHz 将锁定。  我使 VCO_SEL、VCO_DACISET_STRT 或 VCO_CAPCTRL_STRT 变得无关紧要。  行为是相同的。  所有强制参数都设置为0。  我还没有来自第一个单元的任何信息、我想查看这是一个单独的问题还是一个系统问题、所以我在没有进行任何调试的情况下测试了第二个单元。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    13950 MHz 的原始失败设置:

    VCO_SEL = 1

    VCO_DACISET_STRT = 300

    VCO_CAPCTRL_STRT = 183

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    在低温下锁定是否有问题、或者当温度下降到低于0°C 时 PLL 丢失锁定?

    您的参考时钟频率和 CAL_CLK_DIV 设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到的问题是在低温下锁定时出现问题。  我还没有尝试在室温下配置问题频率、然后降到冷。  校准似乎卡在似乎无法覆盖范围的 VCO 中。  在13950情况下、如果它已经在 VCO 7中、它会卡在 VCO 7中(该频率应覆盖该频率、但看起来不会处于冷状态)、但如果我调谐的频率在 VCO 6中、则它将锁定并选择 VCO 6。   

    参考时钟为100MHz、CAL_CLK_DIV 设置为0 (1分频)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您发现了根本原因。 在低温条件下、VCO 自由运行频率将更高、因此 VCO7可能不再支持13950MHz。  

    但是、由于您的 VCO_SEL=1、因此我希望选择 VCO6而不是 VCO7。  

    CAL_CLK_DIV=1 (除以2)时、您可以再试一次吗? 您也可以尝试设置 VCO_SEL=4。