This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:通过 USB2ANY 进行初始频率编程

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, USB2ANY, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/834729/lmk03328-intial-frequency-programming-by-usb2any

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: USB2ANYCODELOADER

我将在电路板上使用两个 LMK03328。
我已准备好 I2C 连接器来对初始频率进行编程。 我准备了转换电缆,将 I2C 连接器连接到 USB2ANY 模块(10引脚)。
根据上述章程、是否可以使用 CodeLoaer GUI 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK03328现在受 TICS Pro GUI 支持

    我们建议改为使用 TICS PRO GUI、因为它比 Codeloader 具有更多的功能。

    此致、