This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:配置为自动斜坡模式时、输出为固定频率

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/829999/lmx2572-the-output-is-fixed-frequency-when-configuring-in-automatic-ramp-mode

器件型号:LMX2572

我将 LMX2572用于从2500MHz 到2590MHz 的扫描频率。 该 IAM 在输出端使用2分频、将 VCO 频率从5000MHz 转换为5180MHz。

e2e.ti.com/.../HexRegisterValues2572.txt

我正在使用的上述配置。 但是、我将获得固定的端频率、即2590MHz。 我没有得到扫描模式。 我的设置是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    您是否会提供 TICS Pro 的屏幕截图、这将极大地帮助我查看您的配置。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    我可以发现的第一个错误是、由于您是反向 Ramp0回路、因此您应该选中 RST 框(在自动斜坡模式块中)。

    您是否还会向我发送 PLL 页面的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    一些建议:

    设置 CAL_CLK_DIV=1 (200 <Fosc<=250). 这是为了减慢状态机时钟的速度、以产生更稳定的斜升。

    将斜坡限制设置为高至5400MHz

    将斜坡持续时间设置为200µs μ s。

    随附的是 proics pro 文件。 您可以将其加载到您的专业人士。 首先执行 Ctrl+L 以加载一次所有寄存器。 它将锁定至2500MHz。 然后检查 RAMP_EN 以启用 ramp.e2e.ti.com/.../e2e2572ramp.tcs