This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:LVDS CLKInx 输入

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/834978/lmk04616-lvds-clkinx-inputs

器件型号:LMK04616

e2e.ti.com/.../LMK04616_5F00_LVDS.docx

LMK04616数据表中规定 CLKInx 的最小输入摆幅必须为400mV。 LVDS 标准为350mV。 如何与 LMK04616器件配合使用?

根据数据表、LMK04616必须能够接受 LVDS (图19数据表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    LMK04616数据表中指定的参数是 VID、PP、定义为2 x VID (请参阅图9)。 ZL40213的 VOD、PP 定义为2 x VOD (请参阅 ZL40213数据表中的图19)。 因此最小 ZL40213 LVDS VOD、PP = 500mV、这符合 LMK04616 VID、PP 规格。

    在您所附的注释中、您提到如果 CLKinX 上的摆幅太低、PLL1将不会锁定。 在说明 VID 和 VID、PP 的差异后、您能否确认当 PLL1不锁定时输入信号是否在数据表规格范围内? LMK04616的时钟输入也有最低压摆率要求、因此您能否确认测试信号也符合压摆率要求?  ZL40213宣称最小 LVDS 压摆率为0.55V/ns、这符合 LMK04616差分压摆率规范。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢