This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LV5IMX/NOPB 数据

Guru**** 2769615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/833330/lmc555-data-of-lmc555imx-nopb

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件:TLC555

大家好、团队成员。

下面是客户询问我的问题。

我们是否有显示"Vcc-VOH"压降和 IOH 之间关系数据的数据?

客户担心" IOH 大多少"会对压降产生影响。

他们想知道有多少。

请给我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Masaharu-San

    我没有这些数据、但我将在本周结束时获得一些数据。  

    TLC555计时器数据表的图5和6中包含此信息;这种格式是否可以接受?

    在两个计时器中、输出低电平驱动的电流可高于输出高电平状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron-San。

    TLC555数据表信息是否与 LMC555相同?

    如果我们收集此类数据,需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaharu-San、

    TLC555和 LMC555相似但不同。 我将在本周结束前准备好有关这些方面的数据。 是否考虑特定的电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaharu-San、

    这里是样本 VOH/IOH 和 VOL/IOL 数据、其他样本可能相同、也可能不同。

    第一个是 LMC555 VOL 与 IOL (6个温度、6个电源电压)

    这里是 VOH 与 IOH 的关系(是的、与第一个 VOL 图相比、轴被交换)。

    再说一次、这是样本数据。