This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE813-Q1:抖动清除器问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, CDCE813-Q1, LMK03328, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830978/cdce813-q1-jitter-cleaner-issue

器件型号:CDCE813-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214-Q1LMK03328CDCE6214

您好、先生、

我们使用 CDCE813实现低抖动、但 IC 不适合实现低抖动...

我们使用输入频率74.25MHz 和输出频率74.25MHz 和2MHz,但输出抖动高于100ps……如何消除抖动……  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDCE813-Q1是一款低功耗、低成本器件。 不建议用于低抖动要求。 根据您的应用、请改为考虑 CDCE6214-Q1或 LMK03328。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们降低20ps 以下抖动的要求...

    我们是否可以使用其他抖动清除器电路...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phew:

    是20ps 峰峰值抖动还是 rms 抖动? 您是否在考虑集成抖动? 如果是、集成带宽是多少? 您肯定可以使用我们的抖动清除器 IC 并添加到另一级、但我不建议这样做、因为它们的性能比您所需的性能要好得多。 我仍然建议切换到 CDCE6214-Q1。 它的抖动性能可以满足您的要求、它还是一款低功耗、低成本部件。 它也非常易于使用。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7875.circuit.pdf

    我们能否使用 CDCE813 IC、然后将100ps 的输出抖动转换为100fs…… 可以也可以不...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我们使用 CDCE6214 IC ...

    1:我们是否可以将 pin10和 pin22用于 LVCMOS 单端输出?????

    2: 输出引脚10和引脚22单端 LVCMOS 输出在2MHz 频率下的抖动是什么?????/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phew:

    很抱歉、CDCE813响应较晚、无法将100ps 抖动降至100fs。 数据表指出、周期抖动通常为50ps。

    只有输出1和4支持 LVCMOS 格式。 那么、这将是引脚10和22。 根据数据表、整数模式下的最大单端抖动典型值为1.05ps、分数模式下的典型值为2ps。 根据您的 VCO 频率、2MHz 可以使用整数或分数 PLL。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phew:

    请关闭此主题。 我们可以在您打开的关于此主题的另一个主题中进行讨论。

    此致、

    Hao