This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:传播延迟参数

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, CDCM6208, LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/833612/lmk03318-propagation-delay-parameter

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: CDCM6208LMK04828LMK04832

大家好、

客户需要知道 lmk03318的最大和最小 t (prop)是多少、以及如何找到其他类似时钟芯片的此参数。因为我已经看到很多这些时钟芯片、其中一些还没有标记 t (prop)参数、例如 lmk041xx 系列和 CDCM6208。

除了 lmk03318、能否提供 lmk041xx 系列和 CDCM6208的参数?

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    需要额外的验证/设计工作来提供此信息。 我想了解他们的应用是什么以及他们为什么需要此规格。 因为如果它们需要确定性延迟、它们可以在 LMK04828/LMK04832中改用 JESD204B。  

    如果客户不想在公共论坛中披露其申请、请提交"帮助我" TT。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢您的回复。

    客户需要在多个 PCB 板之间同步。 每个 PCB 板都有这样一个时钟芯片。 每个 PCB 板上都有一个外部时钟信号、该时钟芯片具有非常小的偏斜输入。 客户担心、如果器件之间时钟芯片的 t (prop)参数变化太大、后续工作时钟中会引入额外的偏斜。

    此致、
    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 遗憾的是、您在原始 POST 中指出的1ns 不是正常运行时输入和输出之间的传播延迟、因为测试条件显示"PLL BYPASS"。 这意味着这是输出缓冲输入时的延迟。

    在正常运行下、当寄存器设置发生更改时、传播延迟可能会有所不同、这就是我们在启用 PLL 的情况下未指定传播延迟的原因。

    一般而言、我不建议依赖器件的传播延迟来实现同步、因为延迟会随温度和工艺的不同而变化。 正如我在前一篇文章中所说、这通常是使用 JESD204B 实现的。 有关更多详细信息、请参阅 LMK04828或 LMK04832数据表和应用手册。

    此致、

    Hao