This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808BEVAL:PLL2将不会锁定

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832918/lmk04808beval-pll2-will-not-lock

器件型号:LMK04808BEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK04808

我遇到了另一种调整 LMK 评估板上第二个 PLL 的情况。  (我在 LMK04816B 电路板上遇到了类似的情况。)

这是 LMK04808评估板。 我使用与原评估板上相同的 VCXO 系列、将 VCXO 从122.88MHz 切换到50MHz。 我正在尝试将第二个 PLL 锁定在3、000 MHz、以便得出375 MHz、150 MHz 和6.25 MHz。

我正在双 PLL 模式下运行该部件。   

我在 CLKIn1上驱动一个50MHz 信号输入。 我通过 DLD 锁定指示器看到第一个 PLL 锁定。

然后、我尝试了 PLL2的许多设置、使其锁定在3、000 MHz。 遗憾的是、我没有看到 PLL2的 DLD 指示灯、VPTune2测试点要么位于 GND、要么固定在3.3V 电源轨上。

当我测量 PLL2 R/2时、我看到它跟踪相位检测器频率。 PLL L2 N/2也是如此、因为它永远不会锁定相位检测器频率。

我已经尝试了很多用于设置 PLL 分频器和相位检测器频率的变体。 我尝试过的大多数选择都是相对随机的。 是否有更具编程性的方法来设置这些值?

为了使第二个 PLL 锁定、我应该查看什么?

谢谢

Doug Bailey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    第一次快速检查:PLL2相位检测器极性是否设置为负?

    下一步:当您测量 PLL2 R/2和 PLL2 N/2时、N/2的频率是高于还是低于 R/2? 您能否调整预分频器和 N 分频器值、直到找到 VCO 锁定的范围? 首先、我要将相位检测器的频率设置为 VCO 分频值高于和低于目标值的频率。 例如、相位检测器频率为50MHz 时、VCO 分频值通常应总计为60 (2 * 30);但是、如果 N/2频率大于 R/2频率、则可以尝试将 VCO 分频值设置为62 (2 * 31)。 如果它较低、您可以尝试将值设置为58 (2 * 29)。 如果 PLL 设法使用除以所需值以外的分频值锁定、则可能表示 VCO 频率校准有问题。

    请告诉我您观察到的内容、我们可以继续调试过程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。  它非常有帮助。  

    我确实确保了相位检测器的极性为负。

    我使用示波器探针测量了 PLL2 N/2。  我通过调整 PLL2 R 将相位检测器频率设置为一些值、以便获得50MHz、40MHz、33.33MHz 值。  

    然后、我调整了 PLL2 N 前置 N 分频器和 PLL2 N 分频器、将该信号的频率移至更接近相位检测器频率的位置。  我能够锁定 PLL2、但 VCO 频率为3200MHz。  (我假设在 PLL2 DLD LED 激活时锁定。)

    发生这种情况的原因是:

    相位检测器:40MHz

    PLL2 N 预分频器= 2、PLL2 N 分频器40

    PLL2 R 乘法器2、PLL2 R 除法器= 5

    遗憾的是、3200MHz VCO 超出了器件的工作范围。  我无法使其锁定在3000 MHz。  

    我的下一步是调整 PLL2调优电路。  我目前使用的是板随附的默认调优电路。  我运行了时钟设计工具、它为调优电路建议了新值。   这些是:

    组件      默认           为新建

                  C1:        47pF             27pF

                  C2:        .0039 μ F       .0027 μ F

                  R2:       620欧姆        680欧姆

    我将修改我的板以设置这些新值、并再次尝试使其锁定在3000MHz。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改 PLL2环路滤波器后、我能够使器件锁定在3000MHz 的 PLL2 VCO。  

    我最终使用了以下 PLL2设置:

    • R 乘法器:2.
    • R 分频值:4.
    • 前 N 分频值:5.
    • n 分频值:12.
    • 相位检测器:负极性、50MHz、3.2mA

    这与100MHz VCXO 和环路滤波器组件配合使用:

    • R2:680欧姆
    • R3:200 Ω
    • R4:200 Ω
    • C1:27pF
    • C2:.0027 μ F
    • C3:10pF
    • C4:10pF

    该器件似乎在3200MHz 时锁定得更好、但我最终找到了3000MHz 的设置。

    感谢你的帮助。