This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:输出频率和功耗问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, LMX2571, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/833734/lmx2581-output-frequency-and-power-consumption-question

器件型号:LMX2581
主题中讨论的其他器件: LMX2571LMX2572

您好!

  客户的产品需要用于射频芯片的2.4GHz 和1.2GHz 双时钟输出。 lm2581是否可以满足其要求?  

1、RFOUTA 上是否可以输出2.4GHz 电压、REFOUTB 是否可以输出1.2GHz 电压? 我想他们可以将 Fvco 设置为2.4GHz、将 Fvco/div 设置为1.2GHz、然后分别输出到 REFOUTA 和 REFOUTB。 对吗?

如第二张图片所示、电流消耗 Icc = 178。  ICC 是否等于 ICCcore + ICCRFOUT?

  如果启用双通道 REFOUT 和使能分频器,ICC 是否= ICCcore + 2*ICCREFOUT+ICCVCO_DIV? 功率= 3.3*ICC?

TI 是否有其他更适合客户且功耗更低的产品?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、LMX2581同时支持2.4GHz 和1.2GHz 输出。  

    178mA 是仅启用一个直接输出的总电流。 如果启用 VCO 分压器、则需要额外的20mA 电流。 在您的用例中、您应该会看到接近200mA 的电流消耗。

    我们有 LMX2571和 LMX2572等低功耗合成器、但它们不能同时支持2.4GHz 和1.2GHz。