This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572射频输出阻抗?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/833789/lmx2572-lmx2572-rf-output-impedance

器件型号:LMX2572

LMX2572数据表(第18页、第7.3.7段)显示"缓冲器的输出阻抗非常小、可以通过交流耦合来驱动50欧姆负载"。

您能澄清一下"非常小"的评论吗? 这听起来很可能是发射极跟随器输出。 在我的应用中、我希望在差分配置中使用 RFOUTAM 和 RFOUTAP 输出。

"非常小"意味着几欧姆或<10欧姆? 我计划在每个端口上使用一个串联~50欧姆电阻器(带直流块)、然后通过一个2:1平衡-非平衡变压器来驱动50欧姆负载。

这将通过 BPF 进行频谱清理、BPF 希望看到 VSWR 50欧姆源驱动阻抗较低。

理论上、"非常小"的输出阻抗和2个50欧姆电阻器应生成合理的100欧姆差分源阻抗、以使用平衡-非平衡变压器转换为50欧姆不平衡。

我的应用可生成2.5GHz 的 Fo、LMX2572 VCO 的频率为5GHz。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    右侧、阻抗仅为几欧姆。