This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913:有关 CDCEL913的相位噪声

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830154/cdcel913-phase-noise-about-cdcel913

器件型号:CDCEL913

大家好、

客户考虑使用 CDCEL913、但他想知道该产品的相位噪声。 我们是否有该数据?

顺便说一下、客户需要的是输入8MHz 和输出64MHz、同时具有更低的功耗以及低相位噪声和抖动。 1.8V 或3.3V 电源正常。

如果您有其他建议、请告诉我。 谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    您能否创建帮助我 TT 并包含更多客户详细信息? 我想知道什么是相位噪声要求、因为 CDCEL913是一款低成本、低性能的器件。 如果我们知道确切的要求/应用、我们可以推荐更合适的器件。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    是否有此主题的更新?

    此致、

    Hao