This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1212:将发生的情况是、cdclvd1212的输入端没有100欧姆的终端电阻器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832454/cdclvd1212-what-will-happen-is-no-termination-100-ohm-resistor-on-input-of-cdclvd1212

器件型号:CDCLVD1212

尊敬的 E2E:

cdclvd1212的输入端没有端接100欧姆电阻器会发生什么情况?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果没有100 Ω 差分端接、CDCLVD1212输入端的摆幅将高于预期的~ 2倍。

    由于  不匹配、反射也可能会出现一些波形失真

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、

    感谢您的回复。

    我是否可以了解在没有100欧姆端接电阻器的情况下、输入摆幅为何会高于预期的~2x?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    典型的 LVDS 驱动器在驱动器输出之间切换3.5mA 电流源。 标准 LVDS 端接是一个100 Ω 差分 LVDS 负载、可提供350mV 的摆幅。

    假设 LVDS 接收器具有内部100欧姆端接、则放置外部100欧姆将提供双端接(仅需要/建议使用一个100欧姆端接)。 在这种情况下、两个电阻器的并联组合将使摆幅减半。

    此致、
    通道