This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:未使用射频输出端口的处理

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/833749/lmx2595-treatment-of-unused-rf-output-ports

器件型号:LMX2595

如果仅使用 RFoutAP、是否可以禁用 RFoutAM 以节省一些直流电流?

如果未使用 RFoutB[P、M]、是否可以将这些引脚保持未连接状态、或者仍然建议通过50欧姆电阻器为其提供偏置电源?

谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 RFOUT B 未被使用、输出可保持开路并且通过寄存器写入将输出禁用。

    对于互补输出 A、不应将其悬空、请遵循数据表中的建议端接。

    由于这些是真正的差分输出、因此无法在不严重影响性能的情况下禁用一半电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    感谢您对该问题的快速回答。 我将按照建议对两个输出 A 端口进行偏置。

    谢谢、
    John