This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:如何使用3.3V LVCMOS 输入进行设计? 我们是否有适用于3.3V LVCMOS 输入的推荐电路?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/833200/cdclvd1204-how-to-design-with-3-3v-lvcmos-input-do-we-have-some-recommend-circuit-for-3-3v-lvcmos-input

器件型号:CDCLVD1204

大家好、

如何使用3.3V LVCMOS 输入进行设计?    我们是否有适用于3.3V LVCMOS 输入的推荐电路? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不建议使用3.3V LVCMOS 输入、因为输入电压可能会超过建议的最大工作电压。 考虑使用电平转换器或时钟缓冲器来转换电平。

    一种更简单的替代方法是使用大电阻器创建分压器来衰减信号电平、但在许多情况下不建议这样做、因为它会对信号完整性产生负面影响。 您可以使用 IBIS 模型仿真信号完整性。

    此致、
    通道