This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:有关 LMK00804B 输出的信息

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832255/lmk00804b-info-regarding-lmk00804b-outputs

器件型号:LMK00804B

您好!

我需要有关 LMK00804B 输出的信息、它能否驱动50Ohm 负载? 如果是、50欧姆负载的输出驱动电流能力是多少?

此致、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    LMK00804B 旨在驱动 LVCMOS/LVTTL 负载。 50欧姆负载是驱动器的重负载、我会考虑使用高阻抗负载。

    我预计50欧姆负载接地不会出现问题。 表7.7中的 VOH 值是在 VDDO/2的50欧姆负载下获得的。  

    此致、
    通道