This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:生成3.2kHz 的采样时钟、该时钟与 GPS 的1PPS 同相锁相

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/831946/cdcm6208v1f-generate-sampling-clock-of-3-2-khz-in-phase-locked-with-1pps-from-gps

器件型号:CDCM6208V1F
主题中讨论的其他器件:LMK05318

你(们)好。
想知道的是,德州仪器提供的任何解决方案:它将以1PSS (1Hz)为基准,并产生带有基准信号的3.2kHz 单相锁相。
(我找到了 Analog devices AD9548的一个解决方案):您是否有类似的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下 LMK05318、它可以接受1 PPS 基准输入并生成3.2kHz 信号、在零延迟模式下以可编程偏移与原始信号相锁。 请注意、LMK05318上的 OUT7只能产生这个低频输出、因为它需要比大多数其他通道更大的分频器、并且只有 OUT7支持这个更大的分频器。

    此致、