This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:我们是否需要在数据表中将偏置电阻器放在器件 CDCLVC1310之前?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/831565/cdclvc1310-whether-we-need-to-put-the-bias-resistor-before-the-device-cdclvc1310-as-the-datasheet

器件型号:CDCLVC1310

大家好、

我们是否需要在 器件 CDCLVC1310之前放置偏置电阻 器作为 LVCOMS 输入的数据表? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、

    如果未 使用 IN1+、IN-、我们是否可以悬空引脚? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    这些互补引脚没有内部偏置、因此在驱动单端输入时需要使用外部电路。

    此致、