This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:同一 I2C 总线上的 CDCE295/CDCE913

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCE925, CDCE937, CDCE949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/831975/cdce925-cdce295-cdce913-on-same-i2c-bus

器件型号:CDCE925
主题中讨论的其他部件:CDCE913CDCE937CDCE949

您好!

我正在尝试了解 CDCE925/CDCE913的寻址方案。

如果同一 I2C 总线上有 CDCE925和 CDCE913、如何利用 A1/A0位?

从数据表中可以看出、 CDCE913和 CDCE925地址位的前5位是相同的、因此如果您可以更改低两位、则 CDCE913和 CDCE925可能会成为相同的地址-因此无法区分这两个位。  同样、CDCE937和 CDCE949共享相同的前5个地址位、但底部2个地址位似乎是可编程的。

给出的地址看起来也是默认地址、这使它们是唯一的。

如果系统具有多个 CDCE 芯片、是否打算在系统外部、PCB 之外对 A1/A0位进行编程?

最好能解释 A1/A0位的用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有其他人感兴趣、我会把这个特别推荐给大家。

    不同器件的数据表显示 A1和 A0位的默认值与数据表给出的地址值相匹配:

    CDCE913 = 11001xx、其中 xx 默认为01

    CDCE925 = 11001xx、其中 xx 默认为00

    CDCE937 = 11011xx、其中 xx 默认为01

    CDCE949 = 11011xx、其中 xx 默认为00

    因此、如果您在 I2C 总线上同时有两个相同的器件、而无需在 PCB 外部对它们进行编程(或以某种方式对它们进行隔离)、则无法单独访问每个器件。  同样、您可以对 CDCE925进行编程、使其显示为 CDCE913默认值、但随后会卡住、因为二者都会确认相同的地址请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的跟进。

    要在同一电路板上安装多个相同类型的器件、您需要对器件上的电源进行排序、以配置与默认值不同的 I2C 地址。 或者、可以在组装之前将配置加载到 EEPROM 中。

    此致、

    Liam