This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:我们是否可以使用器件替换5P49V6965?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/833237/cdci6214-may-we-have-part-can-replace-5p49v6965

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: CDCE6214-Q1

你(们)好,先生  

我们是否可以使用器件替换5P49V6965?

            令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    CDCI6214与 5P49V6965不直接引脚对引脚兼容、但 可用作替代器件。 但是、请注意、不建议使用 CDCI6214的 FOD。 如果您需要小数输出、请改用 CDCE6214-Q1。 它与 CDCI6214引脚对引脚兼容。

    此致、

    Hao