This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:未使用的引脚、开路或下拉

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832386/lmx2595-unused-pins-open-or-pull-down

器件型号:LMX2595

大家好、团队、

我在 其他 e2e 线程中看到、当 我们不使用 RampDIR、RampCLK 和 SYNC 时、建议将它们下拉至 GND。

1) 1)也就是说、当 RAMP_EN=0时、RampDIR 和 RampCLK 是否可以打开、因为斜坡功能被禁用?

2) 2)当我们在没有 SYNC 引脚的情况下使用带有 VCO_PHASE_SYNC 位的同步模式、并且当我们还使用 SysRefReq 引脚时、我认为 INPIN_IGNORE 位必须为0、对吧?

我了解 在上述情况下建议使用 SYNC 引脚下拉、但是、如果 在  上述情况下保持断开 SYNC 引脚、您能告诉我会发生什么意外行为吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    1) 1)保持这些引脚断开或 GND 是可以接受的。

    2) 2)在同步模式下、INPIN_IGNORE 必须为0、否则您无法与 SYNC 引脚同步。 同样、SYSREFREQ 引脚不能被忽略的 SYSREF 模式也适用同样的要求。

    如果您不执行 SYNC、请设置 VCO_PHASE_SYNC=0、SYNC 引脚可保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    我理解1)、可接受开路或 GND。

    关于2)、它们通过 VCO_PHASE_SYNC 位切换进行同步、而不使用 SYNC 引脚切换、但我知道我们需要 INPIN_IGNORE 必须为0、因为我们使用 SYSREFREQ 引脚输入。 在这种情况下、我们无法使 SYNC 引脚保持断开状态? 如果是、您能告诉我原因吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    这样、如果我们可以确保 SYNC 引脚始终保持安静、不受其他信号布线的串扰、那么在任何情况下、我们都可以使 SYNC 引脚悬空。 否则、为了发挥安全作用、如果未使用该引脚 GND、我们建议将其保持在 GND。