This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765EVM:TRF3765EVM 原理图:+5.0V 连接

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3765EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/833064/trf3765evm-trf3765evm-schematic-5-0v-connection

器件型号:TRF3765EVM

你(们)好

我购买了 TRF3765EVM REV E

我认为没有连接到稳压器的+5.0V 连接。 我测试了连接是否断开。

如果我将5V 的 USB 输出连接到+5.0V、还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BH:

    要使用这些稳压3.3V 电源、请断开 TP2的电源并移除 R41。 将5V 连接到 TP26、使用 TP27接地。 将跳线放置在 JP4和 JP5上、以将跳线引脚1和2分流。

    如果您使用 USB 器件提供的5V 电压、请确保它能够提供250mA 的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Fung。

    我应该已经阅读了数据表2.2。

    默认电源模式是 EVM 板使用连接3.3V TP 的外部电源。

    此致、Fung