This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582EVM:LMX2582 EVM 测试波形

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582EVM, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832018/lmx2582evm-lmx2582-evm-test-waveform

器件型号:LMX2582EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2582

大家好、

我的客户正在评估 LMX2582。 他们希望查看我们的 LMX2582EVM 的真实测试结果、但他们没有用于测试相位噪声的机器。 那么、您能否帮助使用以下配置来测试 LMX2582 EVM 相位噪声结果?  

2582输入:10MHz、

2582输出:双路250MHz

相位噪声机器偏移范围:100Hz~1MHz

相位噪声机器中的其他配置不予处理。

LMX2582所需的本底噪声为-120dBc/Hz。 如果我们的实际测试结果能够满足此目标、客户将选择 LMX2582。 希望您能帮助测试相位噪声。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    有关测试图、请参阅邮件。