This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:使用相位调节功能时的最大数据速率

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832057/lmx2572-max-data-rate-when-using-phase-adjustment-feature

器件型号:LMX2572

大家好、团队、

使用75MHz SPI 时钟时、您能否确认我可以实现大约4.5MHz 的最大切换速率? 我是否可以 通过仅使用 SPI 或外部引脚的 MASK_SEED (数据表第19页)来为 BPSK 执行180°相移?  

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    MASK_SEED 为32位长、假设您只需要16位、则需要为每个相位变化编写一个寄存器。  

    寄存器为25位(24 + 1)。 如果 SPI 为75MHz、则对一个寄存器进行写操作需要0.33333µs μ s。  

    4.5MHz 的周期为0.22222µs μ s、比寄存器写入时间短。 因此、4.5MHz 速率下的相位变化似乎不可能。