This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:我们可以使用 LMX2594进行 FM 调制吗?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832223/lmx2594-can-we-use-lmx2594-for-fm-modulation

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2571

大家好、我的客户想制作信号"FM 调制"。

我们是否可以使用 LMX2594来实现此目的?

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    如果在基准时钟中完成 FM 调制、则可以执行此操作。

    也就是说、调制信号被施加到基准时钟上。 因此、这里需要 VCXO。  

    以上是一种模拟方法、如果客户知道如何以数字方式实现、请考虑使用 LMX2571/2672、因为它们支持 FSK 调制。 有关详细信息、请阅读附录: