This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:借助100MHz PFD 和通道分频输出保持同步模式

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832587/lmx2594-maintaining-sync-mode-with-a-100mhz-pfd-and-channel-divided-outputs

器件型号:LMX2594

我将推出一款具有100MHz FPD 的设计、该设计需要同步模式并生成~1GHz 至6.4GHz 范围内的输出。 尝试设置4GHz 输出时、我发现在保持与 FPD 的同步模式时无法实现这一点。 由于 IncludedDivide 的分离、N 分频器值降至28的最小值以下。 这似乎意味着大约4GHz (CHDIV=2)的大窗口、在该窗口中、我无法驱动所需的频率、同时在 PLL 上保持整数模式和同步模式。

我想把输入基准除以 FPD、但这个设计必须与其他自身的副本同步、如果基准被除、这是不可能的、因为电路将进入两个或更多相位选项。

我们是否正确解释了这些限制? 有没有办法可以让我们在同步模式下保持1-6.4GHz 的完整输出范围和100MHz FPD?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    没错、IncludedDivide 在同步模式下确实会施加限制、我们将在更新的器件中对其进行改进。  

    但是、对于 LMX2594、无法通过。 降低 FPD 是唯一的解决方案。