This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832641/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

尊敬的先生

 1) 1)我正在使用两个 LMX2595 IC 在发送端和接收端生成两个17GHz 频率、以隐式降低17.07GHz。 如何在这两个合成器之间实现相位同步、以便在接收端获得70MHz 的固定中间频率。  

2) 2)您选择了哪种类型的 PCB 基板材料来制作 LMX2595频率合成器的整个原理图、以及当我们计划为整个设置提供外壳时、整个 PCB 的物理尺寸(长度、高度、宽度)是多少。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    在您的用例中、是否确实需要相位同步? 即使射频和 LO 未同步、也可以获得 IF。  

    无论如何、请查看 TI.com 以获取有关如何进行相位同步的视频演示。  

    您可以在 EVM 用户指南中找到基板信息。

    电路板尺寸为(不包括 SMA 连接器) 2480mil x 2170mil。 高度约为15mm。