This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:无中断切换

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04806, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/828020/lmk05028-hitless-switching

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件:LMK04806

您好!  

我的客户有疑问。

[问题]

1.tHITLESS 的最大值是多少?

2.关于以下 D/S 说明。
 0ppm 是否意味着两个输入、即同一个源、之间的频率几乎没有差异?

第34页9.3.6无中断切换
当输入具有相同的精确频率(0ppm 偏移)时、它们被锁频

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的问题已提交主题专家,不久将得到处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo-San、您好!

    [引用用户="Kaede Kuda]1.tHITLESS 的最大值是多少?
    我们没有指定 tHITLESS 的最大值。  在中 、LMK05318的 ITU-T G.8262合规性测试结果(snaa316) 图37显示了在25MHz 随机相位输入之间切换期间捕获的相位瞬态。

    它显示10MHz 信号的+/- 0.15度范围内。  基于此、我计算(1/10MHz)*(0.15/360)= 41.67ps。  或具有-in +/- 41.67ps。

    [引述 USER="Kaede Kuda]2.关于以下 D/S 描述。
     0ppm 是否意味着两个输入(即同一个源)之间的频率几乎没有差异?[/quot]
    没错。  只有相位不同。  如应用手册中所述、当其中一个分频器打开/关闭时、分频器的相位相对于另一个时钟未知。  实际上、当在 LMK04806上使用2500MHz VCO 生成25MHz 输出时。  由于除法为/100、因此实际上有100个不同的可能相位中的1个以400ps 的步长分布。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、您好!

    感谢你的答复。

    1.我理解您的答案。 谢谢你。

    .、当同一频率从另一个源输入到 LMK05028时、无中断切换是否有效?

    此致、

    Kaede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、您好!

    很抱歉,第二个问题被撤回。
    当使用两个时钟源时、两个频率间的偏移不是0ppm。

    此致、

    Kaede Kudo