This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:模拟延迟

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832124/lmk04828-analog-delay

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMK04832

我对模拟延迟的工作方式有疑问。 在数据表中、它列出了25ps 的模拟延迟、但最小为500ps。 这是否意味着可能的最小模拟延迟为500ps?

此外、为了启用模拟延迟、我首先将寄存器106设置为0x00、然后将寄存器103设置为0x0F。 是这样吗? 是这样吗? 延迟是何时发生的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    1. 启用模拟延迟可激活最小延迟为500ps 的电路路径。 此路径可增加高达575PS 的额外延迟、总计最大1075ps。
    2. 对于 CLKout0、设置寄存器0x106[4]= 0可激活 DCLK 输出上的模拟延迟路径。 设置寄存器0x103 = 0x0F 使用模拟延迟路径、包括占空比校正和半步长调优路径(推荐)、并将模拟延迟设置为525ps (DCLKout0_ADLY 设置的500ps 最小值+ 25ps)。 您的编程序列将正确启用和配置模拟延迟的输出。 模拟延迟在编程后立即更新。 如果使用 SYNC 信号在输出之间建立确定性相位关系、更改模拟延迟设置可能会使之前的确定性失效。 例外情况是、如果在模拟延迟和无毛刺脉冲模拟延迟启用后发出 SYNC 信号:在启用无毛刺脉冲模拟延迟的情况下、一步更改模拟延迟值不应影响相位确定性。

    需要注意的另一点是、模拟延迟的值会随温度漂移。 数据表中未指定该漂移的大小、但我看到该值在整个温度范围内超过一步长。 如果您的应用不能接受这种随温度变化的变化量、请考虑 LMK04832、该器件在整个温度范围内具有更好的模拟延迟漂移(小于1步长)。

    此致、