This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMx2595EVM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/831891/lmx2595evm-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM

我使用的是 TICS Pro 工具、并遵循用户指南。 由于我们需要16GHz 输出、因此我们按所示进行设置。 因此、输出频率为16GHz。 但是、如果放大输出刻度、它将以100Hz 为单位进行抖动。 是因为 PLL 未锁定? 或者大约100Hz 抖动是正常的吗? 我们将附加输出和 GUI 设置的图片。

我附加了一个照片文件。

e2e.ti.com/.../Image.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我认为有两种可能性:

    漂移是由板载 XO 引起的。 从100MHz 输入到16000MHz 输出、乘法因子为160。 如果 XO 漂移1Hz、则输出端将出现160Hz 漂移。 我很少使用板载 XO、我不确定这是否是根本原因、我将使用 EVM 进行检查。

    2.如果未修改原始环路滤波器、则会显著降低环路带宽和相位裕度、因为 FPF 仅为5MHz (默认 TICS Pro 设置为 FPD=200MHz)。 您能否使用更高的 FPD 再试一次、例如100MHz?