This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:重启后不保留设置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/831514/lmx2592-settings-not-retained-after-power-cycle

器件型号:LMX2592

您好,

我已成功对 LMX2592进行编程、它工作正常。 但是、当芯片上电后、 所有设置都会恢复为默认值。 是否可以对这些设置进行硬编程、以便在芯片断电后保留这些设置、然后重新加电。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、该芯片没有 NVM 来保持编程值不受电源循环影响。  

    每次器件上电时、内部 POR 电路都会将寄存器复位为默认值。