This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:查找用于6G SDI 的 FPGA GTP 参考时钟发生器

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830891/lmh1983-looking-for-an-fpga-gtp-reference-clock-generator-for-6g-sdi

器件型号:LMH1983

我见过 LMH1983时钟发生器。 遗憾的是、LMH1983只能达到148.5MHz。 现在、我需要一个时钟发生器、该时钟发生器可以将时钟输出到297MHz。 我的输入为27MHz VCXO、输出应为74.25MHz、148.5MHz、297MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsulei、

    恐怕 LMH1983是我们产品系列中唯一的 AV 时钟发生器。

    此致、

    Hao