This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830563/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

你好,马阿姆先生

您是否会建议一 个支持 LMX2595的32位微控制器(指定该微控制器)? 该 IC 的小数分频器为32位、因此我需要对其进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranit、

    LMX2595的寄存器结构为24位:1位 R/W;7位地址;16位数据。  

    您无需32位24位 MCU、甚至可以使用8位 MCU 对合成器进行编程。

    如您所知、在我们的 EVM 套件中、我们使用 MSP430在合成器和 PC 之间进行连接。 您可以开始使用该 MCU。

    如果您对 MCU 有任何疑问、请在 MCU 论坛上发帖。