This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830682/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

尊敬的先生,

  从 TICS Pro 软件获取这些值后、我们需要在控制器的寄存器中强制这些值。 在实际实施的角度、假设我不使用评估板、我无法确定是将这些值加载到控制器还是 PLL IC 中、因为没有此类控制器可用于加载大约112个寄存器值 24位长的寄存器。 即使没有为寄存器映射分配单独的专用存储器空间、例如通道分频器和倍频器寄存器、N 分频器寄存器。

提前感谢     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    我认为您的问题与 MCU 程序有关、而不是与合成器的应用有关。

    请您在 MCU 论坛上发帖吗? 谢谢你。