This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:Hyperlynx 中的 LVPECL IBIS 仿真

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830484/lmk04828-lvpecl-ibis-simulation-in-hyperlynx

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADS54J40

你好。  

我在 Hyperlynx 中为 ADS54J40模拟 LVPECL 输出 LMK04828、并在端接包括电容器时获得不良结果。  如果没有它们、则信号正常。

与 电容器进行端接。

电容器

此外、我满足了不同的端接选项:
电容器靠近 LMK 和 ADC、或仅靠近 LMK。 电 容器前后100欧姆电阻器

我不理解所有子关系、我想问-哪个选项最适合连接到 ads54j40。  我可以使用 HSDS 输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    LMK04828 LVPECL 信号的共模电压为2.0V、而 ADS54J40在内部将引脚偏置为1.15V 至400Ω Ω。 对于 LVPECL、我建议在 ADS54J40附近使用电容器、并在电容器之后使用端接。 我认为相同的端接应该适用于 HSDS 和 LVDS、因为这些输出的共模电压仍然高于 ADS54J40提供的内部偏置。

    我们会将电容器和100Ω Ω 差分端接与 LVPECL 输出一起用于特性描述。 我不确定我们的仿真结果为什么显示电容器的性能如此差。 考虑向 ADS54J40团队提出这个问题、他们可能会为您提供更多见解。

    此致、