This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:温度的 VCTL 变化

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830600/lmc555-vctl-variation-of-temperature

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TLC555

各位专家:

我的客户现在正在设计 LMC555的30s+/-15%计时器。 客户担心温度或其他因素的变化。 您会回答以下问题吗? (电源电压将为5V。)
VCTRL 随温度有多大变化?
2.要实现小于15%的变化 Ta=-40~+85decC、设计观点的重要性是什么? 外部组件的变化、电容器类型或其他任何东西?
3.如果您有任何注释在30s 计时器时实现小于15%的偏差、请告诉我。

非常感谢您的支持。
此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家沃拉-圣

    我有一些 TLC555计时器控制电压的采样数据、非常稳定。 今天、我将找到或获取有关 LMC555计时器控制电压与温度的新数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    以下是 LMC555和 TLC555计时器在5V 电源下的控制电压与温度采样数据

    数据表示为5V 电源的百分比。  

    计时电容器应具有低泄漏、低温度漂移、低电压调制和严格容差。 可以使用这些电容器类型:聚脂薄膜、聚碳酸酯、聚苯乙烯、钽。

    电阻器应具有严格的容差和低温度漂移。 应将充电电流设置为明显高于应用中的总预期泄漏电流(计时器+电容器+电路板)。

    由于计时器电压随温度下降了一点、因此小的正电阻器漂移可能会有所帮助。