This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318代码问题

Guru**** 2929400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830006/lmk03318-lmk03318-code-issue

器件型号:LMK03318

您好、E2E、

我们有 TI FAE 之前提供给我们的 LMK03318代码。
但他生病了、离开了2周、我们需要您的支持!


加载并写入代码后、每个通道都没有时钟。
如下所示加载代码步骤、

步骤1:选择.EPR 文件
步骤2:写入 SRAM
步骤3:将 EEPROM 编程到 SRAM

我们的步骤是否错误或代码是否有问题?

e2e.ti.com/.../20190801.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    我将检查这个问题、并在明天返回给您。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    我不确定您使用哪个 EEPROM 页面上电、因此我将以 PAGE 0为例。 读回 EEPROM 设置后、我发现 PLL 掉电、没有可用的输出。 因此、我不希望使用 page0进行任何输出。 下面是第0页设置的屏幕截图:

    您的 EEPROM 写入顺序正确。 只需确保在写入 I2C 总线之前对其进行扫描。 使用 GPIO3和2设置 EEPROM 页。 有关详细信息、请参阅数据表或用户指南。 要选择第0页、请在为器件加电之前将 GPIO3和2设置为低电平。 要读回 EEPROM 内容、请在扫描 I2C 地址后单击工具栏中的"Read All Registers"。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao