This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:CAN#39;t DOWNLOAD TICSPRO-SW

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/829930/ticspro-sw-can-t-download-ticspro-sw

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:LMX2595

您好!

我正在尝试下载 TICSPRO 软件、因为我们有一个 LMX2595 EVM 套件。

当我填写表格并转至下载页面时、我会收到以下消息:

Sorry! We couldn't find your page.

您查找的页面可能已删除、名称已更改或暂时不可用。

请检查地址栏以确保正确键入链接、使用下面的链接查找所需信息、或在网站上搜索其他目的地。

如果您确定此 URL 有效、请向我们发送 有关断开链接的反馈。

 

可以帮助我获取此软件吗?

 

提前感谢您、

此致、

Jeroen Begeer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    您是否使用以下链接并单击"从德州仪器或第三方购买"下的"请求"选项卡? 如果没有,您是否可以使用以下链接尝试一次?

    http://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

    如果下载获得批准、您还将收到通过邮件发送的下载链接。

    您使用的电子邮件 ID 是什么? -是个人还是官方的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    感谢你的答复。

    是的、我正在使用该链接。 单击"请求"后、我填写表格、下载页面打开。

    但下载不会自动启动。 然后按"Download"按钮、然后我收到消息:"对不起! 我们找不到您的页面"。

    电子邮件中的链接也会打开一个页面、其中包含文本:"抱歉! 我们找不到您的页面"。

    我使用工作的电子邮件地址、这是不是问题?

    此致、

    Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    非常抱歉您下载 TICS Pro 时遇到问题。 昨天晚上、我尝试从 TI PC 下载它、并且还遇到了错误页面。 我认为我们的下载服务器出现了问题、我们就此联系了相应的维护团队。 我相信他们已经实施了一个修正、因为几分钟前我再次尝试下载 TICS Pro、下载成功。 可以再试一次吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad 和 Derek、

    感谢您的支持。 我现在可以下载该软件。

    此致、

    Jeroen Begeer