This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:确认未使用引脚的正确端接

Guru**** 2895620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830177/lmx2572lp-confirm-proper-termination-of-unused-pins

器件型号:LMX2572LP

数据表指出、SYNC (引脚5)、RampCLK (引脚30)、RampDir (引脚32)和 SysRefReq (引脚28)在不使用时均被拉低。   将这些引脚直接连接到 GND 是安全的、还是应通过电阻器将其下拉?   此设计空间受限、因此我们希望尽可能将这些输入直接接地。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    将其直接分流至 GND 是安全的。