This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:4FSK RRC

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830229/lmx2572-4fsk-rrc

器件型号:LMX2572
Thread 中讨论的其他器件:LMX2571、

您好!

是否有关于如何使用此部件生成数字模块化无线电(DRM)波形的应用手册?

我们确实找到了有关使用 LMX2571生成 FSK 的应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snaa309/snaa309.pdf

改用 LMX2572的应用手册时是否存在任何问题? 对此高频器件有什么特殊注意事项?

我们需要使用根部升高余弦滤波来执行4FSK。

谢谢!
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    LMX2571没有嵌入式 FSK 滤波器、因此 RRC FSK 代码必须在外部完成。  

    通常、客户将使用 FPGA 或 DSP 生成 RRC FSK 代码。

    应用手册通过 Mathlab 脚本演示了这一点、该脚本生成随机数据->缩放到 FSK 偏差-> RRC 滤波->过采样->将 FSK 偏差转换为 LMX2571 FSK 代码格式。

    Mathlab 脚本对演示很有用、但我认为它无法导入 FPGA 或 DSP。 客户必须了解如何使用其逻辑器件实现该目标。